- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Administrar datos cargados desde un dispositivo
Conserve o elimine los datos del almacenamiento de retentividad de un proyecto que se ha cargado desde un dispositivo.
Requisitos previos
- Cargue del un proyecto desde un dispositivo. Consulte Abrir un proyecto.
- Para administrar los datos cargados desde un dispositivo
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima del almacenamiento de retentividad y seleccione.

- EnAplicar datos retenidos, seleccione una de las siguientes opciones:
- Aplicar. Aplique los datos retenidos del proyecto que se cargó desde el dispositivo.
- Eliminar. Descarte los datos retenidos del proyecto que se cargó desde el dispositivo.
- Cancelar. Cancele la operación.
datos
carga
Entregue su opinión