Configurar el tiempo de espera de inactividad
Puede configurar un tiempo de espera cuando haya una falta de actividad del usuario en la
FactoryTalk Optix
. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado.Para configurar un tiempo de espera, la aplicación debe tener objetos gráficos interactivos. En tiempo de ejecución, la inactividad incluye la falta de movimientos de cursor, acciones de teclado e interacciones con los usuarios.
Puede configurar un tiempo de espera de inactividad de una página específica o de toda la sesión.
tiempo de espera
inactivo
tiempo de espera de inactividad
Entregue su opinión