Sistemas de medición
Muestra los datos del sistema de medición correspondientes a la configuración regional de la sesión actual.
Los sistemas de medición incluyen:
- Sistema internacional de medición
- Sistema de medición tradicional de Estados Unidos
- Sistema de medición imperial británico
Si no se especifica lo contrario para cada usuario o cada sesión, el sistema de medición se basa en el país correspondiente a la configuración regional. Los objetos
Sesión
y Usuario
de la UI asocian un sistema de medición con un idioma. Por ejemplo, it-US muestra texto en italiano, pero los datos en el sistema de medición de EE. UU. Puede mostrar datos en unidades de medida que no son estándar del sistema de medición o crear unidades de medición personalizadas.
CONSEJO:
Use el editor de
en la propiedad
Asignación de sistemas de medición
para ver las unidades de medida de diferentes sistemas de medición. Para abrir el editor, seleccione la raíz del proyecto y, a continuación, seleccione 
Mapa de sistemas de medición
.medición
Entregue su opinión