Sesiones
Si el proyecto tiene una carpeta UI en la
Vista del proyecto
que contiene una interfaz de usuario, el proyecto debe utilizar un motor de presentación que genere una sesión interactiva.Sesión interactiva:
- crea la ventana de inicio de cada sesión interactiva.
- muestra una interfaz de usuario interactiva para el usuario en tiempo de ejecución.
- contiene las instancias de los objetos gráficos agregados en el tiempo de diseño. Instancias base de objetos gráficos en la lógica de navegación dinámica, equipo o estado global del proyecto en función del estado del controlador o estado de sesión para los permisos de usuario y la configuración regional de la sesión. La lógica se puede crear a través de paneles de navegación, NetLogic o incluso mostrando y ocultando objetos.
Cada vez que se accede a una instancia de la sesión en tiempo de ejecución se genera automáticamente una sesión. Por ejemplo, cada vez que se accede a MotorDePresentaciónWeb, se crea una sesión independiente que no está vinculada a la sesión de MotorDePresentaciónNativo.
sesión
Entregue su opinión