Objeto del sistema
El objeto
Sistema
proporciona la configuración de red para el sistema a través de las configuraciones de red e IP. Agregue el objeto Sistema
para acceder a la configuración del sistema, como la fecha y la hora y las direcciones IP de las interfaces de red en tiempo de ejecución, o para reiniciar el sistema. Al agregar el objeto
Sistema
al proyecto, se muestran automáticamente las categorías de propiedades FechaYHora
, Dispositivo
, Pantalla
y Aplicación
. Enlace estas propiedades a variables mediante el Explorador de vínculos dinámicos.En tiempo de ejecución, las propiedades de interfaz de red se agregan automáticamente a las propiedades del objeto
Sistema
y muestran la configuración actual. Por ejemplo, si el sistema tiene una interfaz de red LAN que se ha configurado con dos direcciones IP adicionales, en tiempo de ejecución, las propiedades del objeto Sistema
contienen una categoría de interfaces de red
con direcciones IP adicionales para la red LAN.Entregue su opinión