Variables de Pantalla

Variables de Pantalla

Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Pantalla
predefinida para configurar la pantalla del dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable
Brillo
para especificar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.
La categoría
Pantalla
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la pantalla del dispositivo HMI.
Variables de Pantalla
Variable
Tipo
Definición
Lectura o escritura
Reinicio necesario
Brillo
UInt32
Brillo de la pantalla del dispositivo HMI (1-10)
Lectura/Escritura
Reinicio no necesario
Resolución vertical
UInt32
Resolución vertical de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles
Solo lectura
Reinicio no necesario
Resolución horizontal
UInt32
Resolución horizontal de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles
Solo lectura
Reinicio no necesario
Escala
UInt32
Nivel de zoom de la pantalla (50 - 200)
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Orientación
UInt32
Orientación de la pantalla:
0 = Horizontal
1 = Vertical
2 = Vertical volteada
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.