Exportar cadenas traducidas a un archivo CSV

Exportar cadenas traducidas a un archivo CSV

Exporte cadenas para utilizarlas en otro proyecto para evitar tener que volver a crearlas y traducirlas. Exporte las cadenas traducidas a un archivo CSV utilizando el script predefinido en la biblioteca de plantillas.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. Seleccione
    Scripts
    .
  3. Bajo
    Componentes
    , arrastre
    Importador y exportador de traducciones
    al nodo del proyecto o la carpeta
    Traducciones
    .
  4. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. Con la opción
    Importar y exportar traducciones
    seleccionada, en
    Propiedades
    , en
    CSVPath,
    seleccione el archivo .CSV.
  6. En
    CharacterSeperator
    , seleccione el separador.
  7. En
    Vista del proyecto,
    haga clic con el botón derecho en
    Importar y exportar traducciones
    y, a continuación, seleccione
    Ejecutar ExportTranslations
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal