- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Obtener vista previa del texto traducido
Si tiene más de una Configuración regional en el proyecto, cambie entre los distintos idiomas para comprobar la longitud del texto y la separación.
Obtenga una vista previa del texto traducido en tiempo de diseño.
- En laVista del proyecto, seleccione una página que contiene el texto traducido.
- En el cuadro combinado de idiomas situado en la parte superior central del editor de objeto, seleccione el idioma que desea mostrar.
cambiar idioma
Entregue su opinión