Eliminar un rol

Eliminar un rol

Elimine un rol para quitarlo y para que los usuarios asignados ya no sean miembros del grupo.
Elimine un rol de la página del panel de control o de la
Vista del proyecto
.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel de control, en
    Roles
    , seleccione los roles que desea eliminar
    .
  3. Seleccione
    Eliminar
    .
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el rol que desea eliminar en la página del panel de control o en
    Vista del proyecto
    y, a continuación, seleccionar
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.