- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cambiar el nombre de un rol
Cambie el nombre de un rol para cambiar el nombre del rol al que están asignados los usuarios. Por ejemplo, cambie el nombre de un rol de Supervisor a rol de Jefe. Puede cambiar el nombre de un rol cada vez.
Cambie el nombre de un rol desde la página del panel de control o desde
Vista del proyecto
.- Puede elegir entre:
- Seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- EnVista del proyecto, expandaSeguridadyRoles.
- EnRoles, haga clic con el botón derecho en el rol al que quiera cambiar el nombre.
- SeleccioneCambiar de nombrey escriba un nuevo nombre para el rol.Para cambiar el nombre de un rol desdeVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el rol, seleccioneCambiar de nombrey, a continuación, escriba el nuevo nombre.
El nombre del rol se cambia en la página del panel de control y en
Vista del proyecto
.Entregue su opinión