- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar un usuario
Agregue usuarios a
Vista del proyecto
o a Administrar usuarios y grupos
. Para gestionar los usuarios existentes, agréguelos a grupos y roles, y otórgueles permisos de usuario.- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir página de panel, y seleccioneAdministrar usuarios y grupos.
- EnUsuarios, seleccioneAgregar usuario.CONSEJO: Para agregar usuarios en laVista del proyecto, enVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto y después seleccione . Haga clic con el botón derecho del ratón enSeguridady seleccione para agregar una carpeta para usuarios.
- EnAgregar usuarioconfigure las propiedades del usuario:
- Nombre. Nombre del usuario.
- Contraseña. Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
- Configuración regional. Configuración regional del usuario.
- Idiomas. Idioma configurado del usuario.
- Sistema de medición. Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
- Sistema internacional de unidades
- Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
- Sistema de unidades imperiales
- Dominio. Identifica la cuenta de usuario local deWindows®de cualquier cuenta de usuario vinculada a un dominio.CONSEJO: Para configurar las propiedades para un usuario desdeVista del proyecto, seleccione el usuario y, a continuación, cambie las propiedades enPropiedades.
- (opcional) Si se crean grupos, enAsignar grupos a usuario, seleccione los grupos que desea asignar al usuario.
- (Opcional) Si se crean roles, enAsignar roles a usuario, seleccione los roles que asignará al usuario.
- SeleccioneAgregar.EnUsuarios, aparecen los grupos y roles asignados al usuario. EnGrupos, el usuario aparece debajo de los grupos seleccionados. EnRoles, el usuario aparece debajo de los roles seleccionados.
El usuario aparece en
Usuarios
en la página del panel y en Vista del proyecto
.user
Entregue su opinión