- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cambiar propiedades de usuario
Configure las propiedades de un usuario para modificar el dominio, la contraseña, la ubicación y el idioma del usuario en cuestión.
- EnVista del proyecto, expandaSeguridad.
- ExpandaUsuarios.
- Seleccione un usuario.
- EnPropiedades, cambie:
- Nombre. Nombre del usuario.
- Contraseña. Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
- Configuración regional. Ubicación del usuario.
- Idiomas. Idioma configurado del usuario.
- Sistema de medición. Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
- Sistema internacional de unidades
- Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
- Sistema de unidades imperiales
- Dominio. Identifica la cuenta de usuario local deWindows®de una cuenta de usuario vinculada a un dominio.
Entregue su opinión