Crear un proyecto local

Crear un proyecto local

Cree un proyecto local con control de versiones para crear el proyecto local y un repositorio local en el equipo. El repositorio local le permite confirmar los cambios en su proyecto y proporciona el control de versiones para ver y restaurar las versiones anteriores del proyecto.
  1. Si hay un proyecto
    FactoryTalk Optix
    abierto, seleccione
    Proyecto
    y, a continuación, seleccione
    Cerrar proyecto
    .
  2. Seleccione
    Cerrar
    o, si hay cambios para guardar, seleccione
    Guardar y cerrar
    .
  3. En la página de inicio, seleccione
    Nuevo
    .
  4. Seleccione el tipo de proyecto.
  5. En
    Nombre
    , escriba el nombre del proyecto.
    CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
  6. En
    Ubicación
    , escriba la ruta del proyecto.
  7. Seleccione
    Usar control de versiones
    .
    CONSEJO: Cuando el control de versiones está habilitado para un proyecto local y desea realizar una copia de seguridad del proyecto en un repositorio remoto, inserte los cambios locales para asociar el proyecto local a un repositorio remoto.
  8. Seleccione
    Crear
    .
El control de versiones se agrega al nuevo proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.