- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Vista previa de extracción
Extraiga los cambios del repositorio remoto para ver conflictos entre el proyecto local y el proyecto remoto.
La vista previa muestra los valores modificados y los objetos quitados. Mantenga el cambio en el proyecto local o el cambio en el proyecto remoto. Una 
Vista previa de extracción
de ejemplo puede incluir:
Elemento | Descripción |
---|---|
![]() | Filas de conflictos o cambios resaltados. |
![]() | Seleccione Incorporar todos los cambios locales para aceptar todos los cambios locales. Seleccione Incorporar todos los cambios remotos para aceptar todos los cambios en el repositorio remoto. |
![]() | Para filtrar los cambios en la vista previa, muestre Todo el contenido del proyecto, solo Actualizaciones del proyecto o solo Conflictos del proyecto. |
![]() | Seleccione |
![]() | Seleccione un conflicto situado a la izquierda de una fila para aceptar el cambio local. ![]() Historial local |
![]() | Seleccione un conflicto situado a la derecha de una fila para aceptar el cambio remoto. ![]() Historial remoto |
![]() | Un icono de una fila indica:
|
cambio
vista previa
conflicto
Entregue su opinión