Insertar cambios en un repositorio remoto

Insertar cambios en un repositorio remoto

Inserte los cambios que realice en un repositorio remoto para realizar copias de seguridad del proyecto en una ubicación distinta de la del equipo local y proporcionar el control de versiones para el proyecto. Los cambios que se insertan en el repositorio remoto están disponibles para otros que trabajen en el proyecto.
Cuando hay cambios que insertar, aparecerá el mensaje "Los cambios locales están disponibles para la inserción" en la barra de estado y el icono
Insertar en remoto
mostrará un número azul con el número de confirmaciones que se van a insertar.
IMPORTANTE: Al insertar cambios en el repositorio remoto, se debe sincronizar el proyecto o se le pedirá que los extraiga del repositorio remoto y resuelva los conflictos. Cuando hay cambios que extraer, aparece el mensaje "Los cambios locales y remotos están disponibles para la inserción y la extracción" en la barra de estado y
Extraer desde remoto
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer. 
  1. En el proyecto abierto, seleccione
    Insertar en remoto
    .
    Si no tiene una identidad de usuario de
    FactoryTalk Optix Studio
    , no estará autorizado para insertar cambios en el repositorio remoto.
    Insertar en remoto
    muestra "No se ha configurado ninguna identidad." Seleccione
    Configurar identidad del proveedor
    y, para configurar la identidad, consulte Configurar opciones.
  2. (Opcional) Si está habilitado el control de versiones para un proyecto local y está insertando por primera vez cambios desde el proyecto local y no hay ningún repositorio remoto asociado al proyecto, en
    Insertar en remoto
    , configure un repositorio remoto:
    1. Identidad
      . Seleccione su identidad. Puede ser su identidad
      GitLab®
      o
      GitHub®
      .
    2. Propietario/Grupo
      . Seleccione el propietario o grupo del repositorio. Puede ser o bien su identidad o bien un grupo al que pertenece.
    3. Privado
      . Seleccione esta opción para crear un repositorio privado que solamente el propietario o grupo seleccionado puede asociar a un proyecto.
    4. Público
      . Seleccione esta opción para crear un repositorio público que otros propietarios y grupos puedan asociar a un proyecto.
    5. URL
      . Muestra la URL del repositorio en función de los ajustes seleccionados.
    6. Seleccione
      Insertar en remoto
      para crear un nuevo repositorio o utilice un repositorio existente que esté vacío.
    CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
Los cambios se insertan en el repositorio y en la barra de estado aparece "Proyecto sincronizado".
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal