InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

Cree una variable analógica del proyecto derivada de
AnalogItemType
, que contiene el tipo de datos indicado y devuelve un objeto C#
IUAVariable
correspondiente.
static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
);

Argumentos

browseName
(QualifiedName)
El
BrowseName
de la nueva variable.
dataTypeId
(NodeId)
El tipo de datos contenido en la nueva variable.
CONSEJO: Un nodo dentro de la clase
DataTypes
representa el tipo de datos. Por ejemplo,
OpcUa.DataTypes.Boolean
.

Retornos

IUAVariable
Un objeto C# que corresponde a la variable de proyecto creada.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que crea una variable analógica (
MyAnalogVar
) que contiene un tipo de datos flotante:
var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.