LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

Establece el valor de un alias o el nodo al que señala el alias.
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

Argumentos

aliasName
(string)
BrowseName
del alias que se va a establecer.
pointedNode
(IUANode)
Node
al que debe apuntar el alias.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra el alias
MotorInstance
que apunta al nodo
Motor1
.
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.