Gestionar rutas de acceso de archivos y recursos

Gestionar rutas de acceso de archivos y recursos

La clase C# estática
ResourceURI
representa la ruta (URI) de un archivo o recurso dentro o fuera del proyecto.
CONSEJO: La clase
ResourceURI
representa el mismo tipo de datos para las variables. Por ejemplo, la propiedad
Path
de un objeto
Image
.

Propiedades de objeto
ResourceURI

La siguiente tabla muestra las propiedades de clase
ResourceURI
y los métodos que la clase expone a archivos o recursos a los que se hace referencia.
Propiedades
Tipo de datos
Descripción
URIType
URIType
Tipo de la ruta contenida:
  • URI
  • ProjectRelative
  • ApplicationRelative
  • AbsoluteFilePath
ProjectRelativePath
string
Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta
ProjectFiles
.
ApplicationRelativePath
string
Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta
ApplicationFiles
.
AbsoluteFilePath
string
Ruta absoluta de un archivo externo al proyecto.
URI
string
Ruta absoluta de un recurso genérico.
Dependiendo del valor de la propiedad
URIType
de un objeto de tipo
ResourceURI
, es posible que otras propiedades expongan o no un valor.
URIType
ProjectRelativePath
ApplicationRelativePath
AbsoluteFilePath
URI
URI
-
-
-
URI (por ejemplo, un URL HTTP)
ProjectRelative
Ruta relativa a la carpeta
ProjectFiles
-
-
Ruta absoluta
ApplicationRelative
-
Ruta relativa en relación con la carpeta
ApplicationFiles
-
Ruta absoluta
AbsoluteFilePath
-
-
Ruta absoluta
Ruta absoluta
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.