Log.Node(node, verbose)

Log.Node(node, verbose)

Devuelve una cadena que contiene la ruta del nodo pasado en el argumento. El segundo argumento es opcional e inserta el
NodeID
y el tipo de objeto en la cadena devuelta.
static string Node(IUANode
node
, bool
verbose
);

Argumentos

node
(IUANode)
El nodo para el que se va a generar la ruta en un formato de cadena.
verbose
(bool)
false
(default)
No inserta información adicional en la cadena devuelta.
true
Inserta el
NodeID
y el tipo de objeto en la cadena devuelta.

Retornos

string
Ruta de acceso del nodo que se ha pasado como argumento. En función del valor de argumento
verbose
, también puede contener
NodeId
y el tipo de objeto.

Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra una API que genera un mensaje que consta de la cadena
Error en el nodo
y la
NetLogic path
, devuelta como una cadena por la API de
Log.Node
:
Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.