Variable: LogicObject acceso directo al objeto NetLogic
LogicObject
acceso directo al objeto NetLogicCada NetLogic muestra una variable
LogicObject
, que representa el mismo nodo NetLogic. Es útil para acceder directamente al nodo.Ejemplos
Este ejemplo muestra el valor de la variable
Speed
contenida en el conjunto de NetLogic establecido en 100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
Este ejemplo muestra el valor de la variable
Speed
asignada a la variable entera C# de speed
.int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Entregue su opinión