Métodos HTTP
NetLogic de cliente de API de REST expone estos métodos HTTP: GET, POST, PUT.
Get
Utilice el método GET para solicitar datos desde un extremo de API.
Argumento | Descripción |
---|---|
apiUrl | Dirección de un extremo para acceder a la API. |
queryString | Argumentos que pasar al extremo de la API. |
bearerToken | Token para autenticar la solicitud. |
Post
Utilice el método POST para enviar datos a un extremo de la API y crear un recurso en el servidor.
Argumento | Descripción |
---|---|
apiUrl | Dirección de un extremo para acceder a la API. |
requestBody | Datos que se van a enviar al servidor detrás del extremo de la API. |
bearerToken | Token para autenticar la solicitud. |
contentType | El tipo de medio original del recurso. |
Put
Utilice el método PUT para enviar datos a un extremo de API y crear o reemplazar un recurso en el servidor.
Argumento | Descripción |
---|---|
apiUrl | Dirección de un extremo para acceder a la API. |
requestBody | Datos que se van a enviar al servidor detrás del extremo de la API. |
bearerToken | Token para autenticar la solicitud. |
contentType | El tipo de medio original del recurso. |
Entregue su opinión