Llamar a un método en una tarea asincrónica
Puede llamar a un método con parámetros en una tarea asíncrona.
Ejemplo de sintaxis
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
Entregue su opinión