Iniciar la depuración en el equipo remoto

Iniciar la depuración en el equipo remoto

Implemente la aplicación en tiempo de ejecución en el equipo remoto e inicie el proceso de depuración en el equipo de desarrollo.
  1. Cómo iniciar la depuración en el equipo remoto
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. Desde
    FactoryTalk Optix Studio
    , implemente
    FTOptixApplication
    en el dispositivo de destino.
    Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
  4. En Visual Studio, configure e inicie el proceso de depuración.
    Conectarse al proceso con esta configuración:
    ConnectionType
    Predeterminada.
    ConnectionTarget
    El nombre y el puerto obtenidos durante la realización de Preparar el equipo remoto para la depuración.
    Available Process
    FTOptixRuntime.exe
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.