Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio

Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio

Agregue una biblioteca de .NET de terceros.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
  2. Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyecto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  4. Actualice la referencia seleccionando el montaje en 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.