Configurar niveles de registro de módulo

Configurar niveles de registro de módulo

De forma predeterminada, el panel
Salida
de
FactoryTalk Optix Studio
muestra todas las advertencias, la información y los mensajes de error para todos los módulos. El modo Avanzado permite mostrar mensajes detallados.
Especifique el nivel máximo de información de registro que se mostrará en el panel de salida pata módulos específicos o en todos los módulos. Los registros se guardan en Registro del sistema independientemente del nivel máximo de información que aparezca en
FactoryTalk Optix Studio
. El almacenamiento de datos innecesarios puede reducir el rendimiento.
  1. En la barra de título de
    FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. En
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Modo avanzado
    y seleccione
    Guardar
    .
  3. Reinicie
    FactoryTalk Optix Studio
    para que el modo Avanzado surta efecto.
  4. En la barra de título de
    FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione la flecha desplegable tras
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y seleccione
    Configuración de niveles de registro de módulo
    .
  5. En
    Configuración del nivel de registro de módulo
    , en
    Nivel predeterminado
    , seleccione el nivel de información predeterminado que aparecerá en el panel
    Salida
    :
    • Error
      . Mensajes de error.
    • Advertencia
      . Mensajes de advertencia.
    • Información
      . Mensajes de información.
    • Detallado 1
      . Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
    • Detallado 2
      . Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
  6. Después de cada módulo, seleccione el nivel de información que desea que aparezca en los mensajes si el nivel no es el mismo que el especificado en
    Nivel predeterminado
    .
  7. Seleccione
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal