Configuración de puertos de red

Configuración de puertos de red

Configure los firewalls y los puertos para garantizar una comunicación correcta. Revise los valores predeterminados de los puertos configurables por el usuario y la lista completa de puertos utilizados por
FactoryTalk Optix
para las conexiones entrantes y salientes.
CONSEJO: Es posible que los puertos 80 y 443 ya estén configurados para dispositivos como OptixPanels y el módulo de procesamiento perimetral incorporado (Embedded Edge Compute Module, EECM).

Módulos de FactoryTalk Optix

  • WebPresentationEngine
    • Protocolo: Este puerto es configurable. Si Protocolo está en blanco, el puerto refleja la configuración del protocolo.
      • Si se establece en HTTP: 80/TCP
      • Si se establece en HTTPS: 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • Puerto fijo: 49100/TCP
  • Variadores de comunicación
    • Variador de RA Ethernet/IP
      • Puerto: 44818/TCP
    • Modbus
      • Puerto: 502/TCP
    • Melsec FX3U: Configure el puerto TCP en el PLC.
      • Puerto predeterminado: 1034/TCP
    • Melsec Q: Configure el puerto TCP en el PLC.
      • Puerto predeterminado: 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • Puerto: 44818/TCP
    • Omron FINS
      • Puerto: 9600/TCP
    • S7 TCP
      • Puerto: 102/TCP
    • S7 TIA
      • Puerto: 102/TCP
    • TwinCAT
      • Puerto: 851/TCP
    • CODESYS
      • Puerto: 1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • Puerto: 1433
    • MySQL
      • Puerto: 3306
  • Autenticación de usuario
    • LDAP: Configurable en la dirección del servidor de dominio
      • Puerto predeterminado 39.
    • AD: Este puerto es configurable. Si AD está en blanco, el puerto refleja la configuración del protocolo.
      • El puerto predeterminado es 39.
  • OPC UA
    • Servidor: Configurable por el usuario
      • Puerto predeterminado: 59100/TCP
    • Cliente
      • El puerto depende de la configuración del servidor de origen.
  • Servicio FTRA
    • Puertos: 5000/TCP, 14273/TCP y 5936/TCP
  • FT Hub
    • FactoryTalk Optix actúa como cliente y utiliza un puerto aleatorio en cada conexión.

Módulos externos de TemplateLibrary

  • MQTT (PushAgent y MQTTLogic):
    Configure estos puertos en función de la configuración del servidor:
    • Estándar: 1883/TCP
    • Seguro: 8883/TCP
  • Correo electrónico (AlarmsWithEmailNotification):
    Configure estos puertos en función de la configuración del servidor:
    • SMTP
      • 57/TCP, 25/TCP o 465/TCP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal