- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Barra de herramientas principal
La barra de herramientas principal de la parte superior de
FactoryTalk Optix Studio
incluye los botones que utilizan todas las vistas del software.Elemento | Descripción | Función |
---|---|---|
![]() | Proyecto | Abre la página Inicio. La página Inicio permite crear, abrir o cerrar un proyecto. |
Guardar | Guarda el proyecto. Seleccione una opción de la lista para:
| |
![]() | Guardar y confirmar | Guarde los cambios y confirme los cambios para hacer una copia de seguridad en el repositorio local. |
Insertar en remoto | Inserta los cambios guardados y confirmados en el repositorio remoto para que los usuarios vean los últimos cambios realizados en el proyecto. | |
Extraer desde remoto | Quita los últimos cambios del repositorio remoto para ver los últimos cambios que otros usuarios han realizado. | |
![]() | Ver historial | Muestra el historial de cambios realizados en el proyecto. Puede restaurar cualquier confirmación para volver a una versión anterior del proyecto. |
Deshacer | Cancela la última operación. | |
Rehacer | Repite la última operación. | |
Examinar archivos de proyecto | Abre la ventana de recursos del proyecto para mostrar, importar o eliminar archivos de proyecto como, por ejemplo, imágenes, vídeos, documentos y certificados. | |
Bibliotecas de plantillas | Abre las bibliotecas y variables de plantilla predeterminadas y personalizadas. | |
![]() | Abrir solución .NET | Abre el proyecto .NET para incorporar una funcionalidad adicional usando código C# personalizado. |
Abrir página de panel | Abre un panel de configuración para empezar a diseñar la interfaz de usuario. Seleccione la lista para configurar el dispositivo conectado, el registro de datos y las recetas, o para administrar usuarios y grupos. | |
![]() | Detener | Detiene la aplicación que se está ejecutando en el dispositivo cliente. |
Ejecutar en emulador | Compila, transfiere y ejecute la aplicación en el dispositivo cliente o emulador seleccionado. Seleccione un dispositivo cliente diferente de la lista. | |
![]() | VPN | Abre una conexión VPN. |
![]() | Escritorio remoto | Abre conexión a escritorio remoto. |
Entregue su opinión