Crear una instancia del widget de valores del motor

Crear una instancia del widget de valores del motor

Cree una instancia del widget de valores del motor a partir del tipo de widget de valores del motor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    MotorValuesWidget
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Motor
    y
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    MotorListBox
    Elemento seleccionado (Pointer)
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.