Crear una etiqueta

Crear una etiqueta

Cree una etiqueta que muestre la temperatura en un formato ajustado a la configuración regional de un usuario que ha iniciado la sesión.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Etiqueta
    .
  2. Crear una variable de etiqueta:
    1. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable analógica
      .
    2. Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedad
      VariableAnalógica1
      y la variable
      VariableAnalógica1
      real usando
      Modo EU
      Localizar
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Modelo
      VariableAnalógica1
      Configure
      Configurar
      Modo EU
      Localizar
  3. Cree un vínculo dinámico complejo entre el
    Texto
    y
    VariableAnalógica1
    mediante un formateador de cadenas:
    FormateadorDeCadenas1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalógica1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalógica1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal