Crear variable

Crear variable

Cree una variable que indique la temperatura actual.
  1. Cree la variable:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Variable
      .
    2. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      Temperature
      .
  2. Configure la variable:
    1. En
      Propiedades
      , seleccione
      Int32
      y seleccione
      Float
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      Temperature
      y seleccione
      Nuevo
      Rango
      .
    3. En
      EURange
      , establezca
      Límite alto
      en
      100
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.