- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Desarrollar una solución que periódicamente muestree y almacene datos
Cree una aplicación que muestree periódicamente el valor de una variable y almacene esos datos en una base de datos incrustada.
Aplicación de ejemplo

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
PeriodicallySamplingStoring.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Cree un registrador de datos periódico con una base de datos incrustada que monitorice la variable. Consulte Agregar un registrador de datos.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión