Integrar la interfaz con NetLogic

Integrar la interfaz con NetLogic

Haga que el botón desencadene el cambio de texto de la etiqueta cuando se selecciona el botón.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Botón1
    .
  2. En
    Eventos
    , junto a
    MouseClickEvent
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    ProjectName
    NetLogic
    NetlogicDeTiempoDeEjecución1
    SetLabelTextToHelloWorld
    .
  3. Cree un vínculo dinámico entre
    labelNodeId
    y
    Etiqueta1
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.