Crear la interfaz de la aplicación

Crear la interfaz de la aplicación

Cree un botón para insertar datos en la base de datos, un botón para consultar la base de datos y una etiqueta que muestre los resultados de las consultas.
  1. Cree el botón Insertar:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      UI
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    3. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Add
      y escriba
      InsertButton
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Insert Random Data
      .
  2. Cree el botón Ejecutar consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Add
      y escriba
      RunQueryButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Display Query in Label
      .
  3. Cree la etiqueta de resultado de la consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWIndow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      QueryResultLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Query Results...
      .
  4. Organice los elementos de la interfaz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.