Desarrollar un NetLogic para mostrar el resultado de una consulta

Desarrollar un NetLogic para mostrar el resultado de una consulta

Este script de NetLogic consulta la base de datos y muestra el resultado mediante la modificación del texto de una etiqueta.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    UI
    .
  2. Haga clic con el botón derecho en
    QueryResultLabel
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  3. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
    Edit
    y escriba
    QueryResultLabelLogic
  4. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  5. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.