Integrar la interfaz con NetLogics

Integrar la interfaz con NetLogics

Integre los NetLogics con la interfaz de la aplicación.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    UI
    MainWindow (type)
    .
  2. Configure el botón Insertar datos aleatorios:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      InsertButton
      .
    2. En
      Eventos
      , al lado de
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      DataStores
      BaseDeDatosIncrustada1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
      .
  3. Configure el botón Mostrar consulta en la etiqueta:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      RunQueryButton
      .
    2. En
      Eventos
      , al lado del
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.