- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear una casilla de verificación que muestre u oculte el reloj
Cree una casilla de verificación vinculada dinámicamente con una variable específica del usuario que muestre u oculte el reloj.
- Cree la casilla de verificación:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la casilla de verificación, seleccioney escribaShowClockCheckBox.
- Configure la casilla de verificación:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadActivoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaTextoenShow clock.
Entregue su opinión