- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear paneles
Cree un panel de navegación que le permita alternar entre otros dos paneles.
- Cree un SavePanel (type):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccioney escribaSavePanel.
- Cree un ValuePanel (type):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccioney escribaValuePanel.
- Cree un PanelDeNavegación:Un panel de navegación le permite alternar entre diferentes paneles.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, enPanel1, cree un vínculo dinámico entre la propiedadPanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnPropiedades, junto aPaneles, seleccione.
- EnPropiedades, debajo dePanel2, cree un vínculo dinámico entrePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión