Crear un diseño vertical

Crear un diseño vertical

La definición del diseño vertical es necesaria para distribuir los elementos gráficos generados automáticamente de la manera esperada.
  1. Haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño vertical
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    en
    Derecha
    .
  3. Establezca
    Alineación vertical
    en
    Estirar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.