Crear UIPopulator NetLogic
Cree un NetLogic que genere automáticamente elementos de la interfaz de usuario según las propiedades de los objetos de modelo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para crear UIPopulator NetLogic
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enDiseñoVertical1y seleccione .
- Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccioney escribaUIPopulator.
- Haga doble clic en NetLogic.Se abre el editor de código externo.
- En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:using System; using FTOptix.Core; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using System.Linq; using CoreBase = FTOptix.CoreBase; using FTOptix.UI; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.CoreBase; public class UIPopulator : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started var owner = (ColumnLayout) LogicObject.Owner; modelObjectVariable = LogicObject.Get<IUAVariable>("ModelObject"); modelObjectVariable.VariableChange += ModelObjectVariable_VariableChange; BuildUI(modelObjectVariable.Value); } private void ModelObjectVariable_VariableChange(object sender, VariableChangeEventArgs e) { BuildUI(e.NewValue); } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped modelObjectVariable.VariableChange -= ModelObjectVariable_VariableChange; } private void BuildUI(NodeId modelObjectNodeId) { var owner = (ColumnLayout)LogicObject.Owner; var modelObject = LogicObject.Context.GetObject(modelObjectNodeId); foreach (var child in Owner.Children.OfType<Item>()) { child.Delete(); } foreach (var variable in modelObject.Children.OfType<IUAVariable>()) { Item uiObject = null; if (variable.DataType == OpcUa.DataTypes.Boolean) { uiObject = MakeSwitch(variable); } else if (variable.DataType == OpcUa.DataTypes.String) { uiObject = MakeTextBox(variable); } else if (variable.DataType == OpcUa.DataTypes.Int32) { uiObject = MakeLinearGauge(variable); } else if (variable.DataType == OpcUa.DataTypes.Float) { uiObject = MakeCircularGauge(variable); } else if (variable.DataType == FTOptix.Core.DataTypes.ResourceUri) { uiObject = MakeImage(variable); } if (uiObject != null) owner.Children.Add(uiObject); } } private Panel MakeBaseContainer(IUAVariable variable) { var container = InformationModel.MakeObject<Panel>("ControlContainer"); container.Height = 50; container.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Stretch; var label = InformationModel.MakeObject<Label>("Label"); label.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; label.LeftMargin = 20; label.Text = variable.BrowseName; container.Children.Add(label); return container; } private Item MakeSwitch(IUAVariable variable) { var container = MakeBaseContainer(variable); var mySwitch = InformationModel.MakeObject<Switch>("Switch"); mySwitch.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; mySwitch.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; mySwitch.RightMargin = 40; MakeDataBind(mySwitch.Children.Get<IUAVariable>("Checked"), variable); container.Children.Add(mySwitch); return container; } private Item MakeTextBox(IUAVariable variable) { var container = MakeBaseContainer(variable); var textBox = InformationModel.MakeObject<TextBox>("TextBox"); textBox.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; textBox.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; textBox.RightMargin = 40; MakeDataBind(textBox.Children.Get<IUAVariable>("Text"), variable); container.Children.Add(textBox); return container; } private Item MakeCircularGauge(IUAVariable variable) { var container = MakeBaseContainer(variable); container.Height = 180; var circularGauge = InformationModel.MakeObject<CircularGauge>("CircularGauge"); circularGauge.Width = 140; circularGauge.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; circularGauge.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch; circularGauge.RightMargin = 40; circularGauge.TopMargin = 20; MakeDataBind(circularGauge.Children.Get<IUAVariable>("Value"), variable); container.Children.Add(circularGauge); return container; } private Item MakeLinearGauge(IUAVariable variable) { var container = MakeBaseContainer(variable); container.Height = 150; var linearGauge = InformationModel.MakeObject<LinearGauge>("LinearGauge"); linearGauge.Width = 140; linearGauge.Height = 35; linearGauge.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; linearGauge.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; linearGauge.RightMargin = 40; linearGauge.TopMargin = 20; MakeDataBind(linearGauge.Children.Get<IUAVariable>("Value"), variable); container.Children.Add(linearGauge); return container; } private Item MakeImage(IUAVariable variable) { var image = InformationModel.MakeObject<Image>("Image"); image.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center; image.Width = 100; image.Height = 100; image.TopMargin = 20; image.BottomMargin = 20; image.Path = new FTOptix.Core.ResourceUri(variable.Value); return image; } private void MakeDataBind(IUAVariable parent, IUAVariable variable) { /* var dataBind = InformationModel.MakeVariable<DataBind>("DataBind", FTOptix.Core.DataTypes.NodePath); dataBind.Value = DataBindPath.MakeAbsolutePath(variable); dataBind.Mode = DynamicLinkMode.ReadWrite; parent.SetDynamicLink(dataBind); */ parent.SetDynamicLink(variable, FTOptix.CoreBase.DynamicLinkMode.ReadWrite); } private IUAVariable modelObjectVariable; }
- Guarde el código.
Entregue su opinión