Implementar UIPopulator NetLogic

Implementar UIPopulator NetLogic

Apunte NetLogic hacia los objetos gráficos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    UIPopulator
    .
  2. En
    Propiedades
    , en la parte superior, seleccione
    Add
    y seleccione
    Variable
    .
  3. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
    Edit
    y escriba
    ModelObject
    .
  4. Junto a
    ModelObject
    , seleccione
    Int32
    y seleccione
    NodeId
    .
    CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    .
  5. Cree un vínculo dinámico entre
    ModelObject
    y
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    CuadroDeLista1
    Elemento seleccionado (Pointer)
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.