Lea los puntos más destacados
Conozca los puntos de vista de los fabricantes en el sector de CPG
de todo el mundo
Descubra cómo la industria de bienes de consumo envasados (CPG) aprovecha la tecnología emergente para reducir el riesgo, generar crecimiento y maximizar el potencial del personal.
86%
está usando o evaluando tecnología de fabricación inteligente
ROI
El monitoreo de producción encabezó la lista de tecnología que genera el más rápido retorno de la inversión
84%
cuenta con una política de sostenibilidad/ESG
El personal
se identificó como el mayor obstáculo interno para los fabricantes en el sector de CPG
Informe sobre la situación de la fabricación inteligente en 2024: Edición para CPG
Consulte el informe completo
Descargue el informe ahora mismo para conocer las más recientes investigaciones de toda la industria y comenzar a planificar su viaje hacia la transformación digital.
Serie de webinars sobre la situación de la fabricación inteligente
Obtenga aún más información útil para su empresa de CPG.