Estás buscando:
- ¿Incrementar el rendimiento de sus circuitos de esmerilado?
- ¿Reducir la variación del tamaño de las partículas?
- ¿Reducir el consumo de energía específico?
Es difícil controlar los procesos de minerales puesto que la materia prima está presente en su estado natural y, por tanto, varía con respecto a sus características químicas y físicas.
La optimización en tiempo real con base en un controlador predictivo basado en modelo se considera una mejor solución para el control de molinos semiautógenos y de bolas. La tecnología de control predictivo basado en modelo controla múltiples salidas (objetivos y límites) mediante el análisis de múltiples entradas y la resolución del mejor conjunto de acciones de control.
Para más información, descargue ahora el eBook.