Rockwell Automation sorprende al mercado internacional con su nuevo variador de frecuencia PowerFlex ® 755TS, que cumple un papel importante en las aplicaciones de control de motores y contribuye a la reducción del tiempo improductivo no planificado.
Como si fuera poco, pone los motores en funcionamiento con mayor rapidez y busca satisfacer las demandas de un sector cada vez más exigente y en pro de alcanzar mayores niveles de productividad con foco en la sostenibilidad y optimización de los procesos.
Uno de los objetivos de las empresas en la actualidad, es reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono para así responder a un mundo que cada vez camina decididamente hacia la sostenibilidad, digitalización y automatización de sus procesos productivos.
Es importante resaltar que los motores eléctricos protagonizan un papel relevante en el campo de los negocios, ya que controlan gran parte de los procesos necesarios para desarrollar un determinado trabajo, siendo los variadores de frecuencia los dispositivos que regulan su velocidad.
Con PowerFlex ® 755TS se permitirá que la electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo al máximo posible el consumo energético que el motor demanda sin afectar su funcionalidad. Asimismo, respalda un rango mayor de aplicaciones de control, desde las tradicionales para ventiladores, bombas y transportadores.
Pero eso no es todo, PowerFlex ® 755TS, destaca como pionero en la industria al ser el primer variador de frecuencia de seis pulsos que incorpora la tecnología TotalFORCE® de Rockwell Automation. “Ningún otro variador del mercado ofrece las mismas capacidades combinadas de rendimiento e inteligencia que ofrece el modelo PowerFlex ® 755TS, el cual ayuda a mejorar la productividad operacional y a reducir la carga del personal”, destaca Drew Sobczak, gerente de productos de Rockwell Automation.