Sin embargo, la mejora de las plantas ya existentes no es el único trabajo que realizamos. También hay ocasiones en las que los clientes necesitan crear una planta completa desde cero. En un proyecto nuevo de este tipo, es vital mantener sin descanso el foco en la productividad. Tal vez suene obvio, pero en la era de The Connected Enterprise®, la productividad depende la flexibilidad y la preparación para el futuro, no solo en los equipos y sistemas que se instalen, sino también en el modo en que la planta utilice los datos para sacar el máximo partido al personal y a la cadena de suministro.
Sin duda, en proyectos que parten de cero, hay que tener muy en cuenta el IIoT. Sé que hablo en nombre de todo el equipo de Rockwell Automation que trabaja con Jaguar Land Rover cuando digo que estamos muy orgullosos de jugar nuestro papel en la entrega de soluciones para plantas nuevas, flexibles y productivas, de una marca tan importante. También estamos encantados de haber contado con un exquisito Jaguar F-Pace en la Hannover Messe para ayudarnos a explicar nuestra visión de la Connected Enterprise.
Como he dicho, puede sonar obvio decir que una planta debe ser tan productiva como sea posible, pero lo que ha cambiado en los últimos años es la manera de diseñar esa productividad y el modo en que las tecnologías flexibles pueden aumentarla, preparando al mismo tiempo la planta para el futuro. Por ejemplo, las tecnologías iTRAK y MagneMotion permiten que las piezas y los productos se muevan por la planta de forma más eficiente y con menos mantenimiento que los métodos tradicionales. Y no solo eso, también pueden programarse y reprogramarse para realizar diferentes funciones diferentes en horas diferentes o para diferentes velocidades. Con solo pulsar un botón (o mejor dicho, con solo un toque en pantalla) pueden cambiarse las funciones o añadir algunas con nuevas capacidades o para nuevas líneas de producto, lo que reduce drásticamente el tiempo necesario para los cambios, aumentando así la productividad de la planta y también preparándola mejor para el futuro.