Las empresas de vehículos eléctricos están trabajando a toda máquina para convertir prototipos en productos listos para circular y adelantarse a una competencia cada vez más intensa. Pero en la carrera para llegar al mercado actual, las empresas también deben pensar en cómo superarán otro obstáculo que se acerca: una demanda radicalmente mucho mayor.
En la actualidad, los vehículos eléctricos representan menos del 3% de todas las ventas de vehículos nuevos. Sin embargo, se estima que para 2040 prácticamente el 60% de todos los nuevos vehículos que se vendan serán eléctricos.
Evidentemente, si puede posicionar sus operaciones para que sigan el ritmo de esta demanda, así como el de los cambios en la tecnología de vehículos eléctricos, estará bien posicionado para alcanzar el éxito. Una manera de conseguirlo es mediante la creación de operaciones inteligentes, escalables y flexibles que sean a la vez ágiles y productivas.
Prepárase para un crecimiento vertiginoso
Al crear operaciones ágiles y resilientes, podrá aplicar las innovaciones que necesita ahora y estar preparado para el crecimiento futuro.
Un componente clave son soluciones de información escalables que convierten los datos de producción brutos en conocimientos útiles. Puede implementar estas soluciones para atender a sus necesidades actuales concretas y posteriormente escalarlas conforme se amplíen sus operaciones para atender a más necesidades con el tiempo.
Por ejemplo, el software de analítica escalable se puede implementar del borde a la nube para obtener los conocimientos que necesita en el momento en que los necesita. Actualmente, quizá esté enfocado en aplicar la analítica para mejorar las eficiencias y producir vehículos de calidad mediante un seguimiento de los productos, el personal y los sistemas de su proceso de producción.
Con el tiempo, a medida que crezca la demanda, podrá ampliar el uso de la analítica, lo que podría requerir el uso de un software de analítica que incorpore funciones de aprendizaje automático para optimizar los procesos, agilizar las cadenas de suministro y predecir averías de las máquinas.
Las aplicaciones MES/MOM también pueden ayudarlo a vencer sus retos de fabricación específicos y crecer junto con sus operaciones y las necesidades específicas de dichas operaciones. Es posible que le interese comenzar con una aplicación de calidad para realizar un seguimiento, identificar desviaciones de la máquina o del operador y generar las alertas correspondientes, y más adelante cambiar a un software MES para empresas.
Diseñado para flexibilidad
Ya sea que sus operaciones deban cambiar a una nueva tecnología de tren motriz o adaptarse a las tendencias en los automóviles o nuevas normativas, las soluciones de control deben mejorar su capacidad para responder a estos cambios y no ser un obstáculo.
Una servoprensa inteligente le permite configurar tantos perfiles de movimiento como necesite. También le da la libertad de utilizar el tipo de motor adecuado del proveedor de motores adecuado para obtener la velocidad, la carga de par u otra característica concreta que necesite su aplicación.
Una servoprensa inteligente le permite configurar tantos perfiles de movimiento como necesite. También le da la libertad de utilizar el tipo de motor adecuado del proveedor de motores adecuado para obtener la velocidad, la carga de par u otra característica concreta que necesite su aplicación.
Además, los sistemas de control del movimiento que utilizan la tecnología de carrito independiente pueden ayudarle a responder con mayor facilidad a los cambios en la demanda y en las tecnologías. Utilizando perfiles de movimiento configurados por software, estos sistemas pueden cambiar sus funciones con solo pulsar un botón para acelerar los cambios de línea y reducir el tiempo improductivo. También pueden trasladar componentes pequeños o incluso carrocerías por la planta con mayor rapidez y precisión que las soluciones mecánicas convencionales.
Mantenga la productividad durante los cambios
Las tecnologías revolucionarias pueden ayudarle a gestionar los cambios mejorando la toma de decisiones y maximizando las eficiencias.
Con un gemelo digital, es decir, una réplica digital de su producto, proceso o planta, puede probar nuevos productos y configuraciones antes de que los implemente físicamente para reducir el riesgo de eventos que acarreen tiempo improductivo.
Además, con las herramientas de captura de conocimientos que aprovechan la tecnología de realidad aumentada (AR), puede capturar cada paso de las instrucciones de trabajo y compartirlas en toda la empresa para reducir el tiempo de capacitación, aumentar la eficacia de los operadores y mantener el cumplimiento normativo. Los operadores experimentados pueden grabar procedimientos, mencionar ubicaciones relevantes y resaltar precauciones de seguridad clave. Posteriormente, los operadores nuevos pueden usar esta grabación en un entorno de AR para aprender a desempeñar el trabajo.
¿Está listo?
Tanto si está poniendo en marcha una planta nueva como si está transformando una ya existente, descubra cómo prepararse para el futuro con unas operaciones de producción de vehículos eléctricos sumamente flexibles y conectadas.
Publicado 1 de marzo de 2021