Al seleccionar una nueva tecnología en la industria de la fabricación, habitualmente, esto trae aparejado una cantidad importante de consideraciones y de inversión. La elección de la tecnología debe ser analizada cuidadosamente para garantizar que cumpla con las necesidades de la organización. También es importante que la tecnología se pueda desplegar de manera segura para ayudar a gestionar y mitigar el riesgo de manera efectiva.
Cuando se selecciona un software de visualización, estas son las tres áreas clave que se deben tener en cuenta para ayudar a reducir el riesgo:
1. Reducir el riesgo técnico
Una plataforma de visualización que permita a los usuarios generar código de propiedad exclusiva debería ser una consideración importante para los fabricantes que están buscando reducir el riesgo técnico o de implementación. Cuando se diseñan aplicaciones, la capacidad de desarrollar y usar una biblioteca de códigos de propiedad exclusiva para aplicaciones específicas optimiza y simplifica el proceso completo. Debido a que el código fue probado, los módulos se pueden desplegar en aplicaciones individuales que requieren cantidades confiables. Al utilizar códigos confiables, los desarrolladores reducen el riesgo de asistencia y promueven la resolución rápida.
Una plataforma de visualización que permite una colaboración sencilla en diferentes equipos de desarrollo ayuda a reducir el riesgo técnico. Contar con un entorno de diseño que permite a múltiples desarrolladores aumentar, desarrollar y probar las formas de trabajo del equipo permite la redundancia y evita errores que, de lo contrario, se pasarían por alto. Además, el desarrollo colaborativo con un repositorio compartido común, como GitHub, y el control de revisión son elementos que una solución de visualización debería tener, junto con la asistencia de la corrección de riesgos técnicos. La localización y la visibilidad permiten que los usuarios vean cuándo se están realizando los cambios y quién los está realizando. Con controles de revisión, los usuarios pueden visualizar y resolver cualquier conflicto, al eliminar errores o posibles pérdidas de trabajo. Contar con estos controles incorporados en el editor agiliza todo el proceso de desarrollo y disminuye el riesgo al eliminar de la ecuación los problemas de control de revisión.
2. Reducir el riesgo de programación
El momento de desarrollo y de despliegue se reducen cuando los equipos trabajan con códigos de propiedad exclusiva y bien probados. Debido a que los usuarios no tienen que comenzar desde cero cada vez, los costos asociados también se reducen.
Diseñar en interfaces estandarizadas permite que la información vaya entre componentes del software en tiempo real y luego suba a servidores de bases de datos remotas y luego suba a la nube. Contar con estos módulos de propiedad intelectual probados en campo permite un despliegue más rápido, lo que reduce el riesgo de programación, en lugar de tener que “reinventar la pólvora” cada vez.
3. Reducir el riesgo comercial
Contar con un conjunto estandarizado de contenidos desarrollados, probados y confiables nos da una ventaja para mitigar el riesgo comercial. Trabajar con componentes que son comprendidos de manera integral en términos de su función y sus productos finales, y que quizás los clientes finales ya conocen, incrementa la confianza en la robustez de la solución y su capacidad de brindar el rendimiento y los resultados deseados. Las aplicaciones desarrolladas utilizando códigos y contenidos existentes que son completamente comprobados disminuyen los costos de desarrollo y reducen los tiempos de entrega del producto. Las expectativas se pueden manejar mejor a medida que los equipos trabajan con entidades conocidas, con modificaciones mínimas para adaptar a los escenarios individuales.
Una consideración final que deben contemplar los usuarios es la flexibilidad de ejecutar el software en cualquier dispositivo informático. Generalmente, las plataformas de software se pueden desplegar en uno o más sistemas industriales con Windows o LINUX. Sin embargo, está emergiendo una nueva clase de dispositivos sellados de interface operador-máquina (HMI) que funcionan como dispositivos de tipo de computación periférica que ofrecen una funcionalidad similar en comparación con las computadoras industriales más grandes y más costosas.
Los dispositivos de HMI ofrecen un ambiente de despliegue común. Los dispositivos de HMI también son más fáciles de asistir y de usar. El riesgo comercial se reduce porque el paquete de hardware más pequeño viene a un precio más bajo, lo que significa que los fabricantes del equipo original y los integradores puede resultar más rentables y competitivos.
Los dispositivos de HMI también ayudan a mitigar los costosos riesgos de seguridad cibernética. Debido a que estos dispositivos sellados no tienen un sistema operativo expuesto, no se requiere ningún software antivirus.
En resumen, dedicar tiempo en analizar cuidadosamente las plataformas de visualización y cómo estas respaldan los esfuerzos de mitigación de riesgos puede ahorrarnos tiempo, gastos, recursos humanos y la posible insatisfacción del cliente.