Las empresas se enfrentan a presiones cada vez mayores de las partes interesadas
¿Por qué es fundamental que una organización industrial sostenible tome medidas rápidas? Porque los sectores industriales a nivel mundial consumen casi el 40% de la energía y producen más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dado su impacto, las empresas industriales se enfrentan a la presión relacionada con los ESG de las principales partes interesadas. Los inversionistas están presionando a las empresas a tomar medidas más agresivas para lograr las metas de cero emisiones netas, mientras que los organismos normativos exigen cambios para garantizar que se priorice la sostenibilidad.
Las empresas que cotizan en bolsa en EE. UU. se enfrentan a cambios significativos en el panorama normativo de ESG tras la reciente norma de la SEC. La UE ha sido durante mucho tiempo el líder mundial en lo que respecta a la normativa de sostenibilidad y sigue marcando la pauta en torno a lo que las empresas deben lograr.
Los países de la región conocida como Asia-Pacífico están adoptando reglas y pautas. Ha habido un vertiginoso aumento en el reconocimiento de mayor transparencia en los productos de sostenibilidad, particularmente en los requisitos de fondos de ESG.
Las tensiones geopolíticas también están cambiando la situación. La crisis energética en Europa, por ejemplo, crea inestabilidad en el suministro y en los precios de la energía, lo que afecta tanto a las empresas como a los consumidores.
Por último, la presión de los clientes está aumentando. Se toman más decisiones teniendo en cuenta la sostenibilidad. Los consumidores esperan que las empresas operen de manera sostenible y ofrezcan productos elaborados de manera sostenible. En un estudio, el 32% de los consumidores afirmaron que pagaron mucho más por un producto o servicio sostenible.
Tendencias clave de la sostenibilidad: perspectivas para organizaciones industriales
Tendencia número 1 La tecnología emergente es indispensable
La tecnología emergente –la inteligencia artificial, la robótica, los gemelos digitales, la IoT y la realidad aumentada/realidad virtual, entre otras– constituye una parte no negociable necesario para ser una organización industrial más sostenible.
Si aún no está explorando o utilizando esta tecnología, no logrará avances importantes en sus metas de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque la tecnología emergente hace que los procesos manuales –operaciones de la planta, la capacitación del personal y el abastecimiento de materias primas– sean más eficientes y eficaces para producir resultados de alta calidad.
Las organizaciones industriales sostenibles están de acuerdo en que la adopción de prácticas de fabricación inteligente, que utilizan tecnología emergente, es extremadamente o muy importante. De hecho, el 85% de ellas han invertido actualmente o tienen previsto invertir en tecnología avanzada como la IA y el aprendizaje automático.
Elemento de acción
Inicie un pequeño programa piloto en torno a una tecnología avanzada. Por ejemplo, podría utilizar un gemelo digital para identificar cómo optimizar las operaciones de una sola línea de ensamblaje. También podría utilizar una herramienta de IA en un equipo para ayudar a determinar las oportunidades de ahorro de energía. Como alternativa, podría experimentar con lentes de AR/VR para capacitar a un grupo de trabajadores remotos.
En otras palabras, comience poco a poco. La aplicación de tecnología emergente en una iniciativa específica le dará a su equipo tiempo para aprender y obtener ganancias tempranas que puedan asegurar una mayor aceptación en la organización. Pero asegúrese de aumentar su uso de la tecnología con el tiempo. Convertirse en una organización industrial sostenible requiere escalar la automatización y la digitalización de sus procesos, operaciones y más.