Gracias al enfoque totalmente basado en datos, los empleados pueden utilizar los datos de producción y elaborar nuevos análisis en tiempo real, sin necesitar a un profesional experto en datos.
Por John Genovesi, vicepresidente de Software de Información e IIoT Business de Rockwell Automation
Las tecnologías digitales ofrecen una serie de oportunidades de mejora para las industrias, en el mismo lugar donde se genera la información. Sin embargo, muchas se pierden porque es difícil gestionar datos, pero aún más complicado es elaborar análisis.
Solo una fracción de los datos de una empresa se transforma en información útil.
Para empezar, hay muchos datos y solo una parte puede ser útil para un determinado tema. De esta manera, es necesario contar con profesionales especializados en datos que limpien y organicen la información. Una tarea que lleva tiempo. Eso explica por qué el 57% de las empresas que analizan los datos de sensores aún utilizan planillas.
Con frecuencia, las empresas que poseen análisis y gráficos preconfigurados descubren que estos recursos ofrecen una visión muy limitada. Como los análisis son inflexibles, los empleados no logran aprovechar ni profundizar la información que reciben, así que siguen utilizando planillas.
En vez de perder tiempo trabajando con estos datos, ¡sus datos tendrían que trabajar para usted! Aquí, examinamos una nueva generación de software de análisis, diseñada para hacer exactamente eso.