El proyecto incluye una solución de control eléctrico para el tratamiento de agua a través de un sistema de electrodesionización.
Idenor Ingeniería SRL – empresa argentina que lleva más de 20 años trabajando junto a Rockwell Automation, además un socio estratégico en las industrias farmacéutica, alimenticia y energética – desde1980 se especializa en ofrecer tecnología para el tratamiento de aguas.
En más de 37 años de servicios, Idenor Ingeniería ha diseñado, montado e instalado numerosas plantas de tratamiento de aguas en Argentina y otros países de Latinoamérica. Además, la firma mantiene un importante posicionamiento a nivel local e internacional en el área de procesos de separación por membranas (osmosis inversa, ultrafiltración y nanofiltración) y en la producción de agua ultra pura.
En este último sistema, se dedica a diseñar, fabricar, montar y calificar plantas de tratamiento para la obtención de agua según normas de diferentes farmacopeas: United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (EP) y Japanese Pharmacopoeia (JP).
A su vez, Idenor Ingeniería brinda un servicio de postventa que ofrece una serie de servicios adicionales tales como instalación, puesta en marcha, programas de capacitación del personal y validación de procesos.
En 2013, la compañía decidió reemplazar el sistema de control electrónico de un cliente, diseñado para operar como una fuente de tensión y corriente continua. Esta herramienta, que contaba con componentes analógicos, constituía el corazón principal del proceso de electrodesionización del agua (EDI), un sistema continuo mediante el cual se obtiene agua ultra pura, sin la necesidad de utilizar productos químicos.
“El sistema generaba errores frecuentes; poseía componentes que no estaban pensados para operar en un ambiente industrial, lo cual ocasionaba un desfase en el control de la corriente”, recuerda Pablo Bejarano, Jefe Sector Automatismo de Idenor Ingeniería. “Por lo tanto, había que estar calculando los parámetros constantemente, lo que ocasionaba detenciones de producción”, añade.
Fue por ese motivo que la compañía, junto a Rockwell Automation, decidió desarrollar un innovador proyecto: un sistema de control industrial para desionizar el agua, el cual requería contar con un variador de velocidad que fuese capaz de generar la tensión y corriente continua necesarias.
“Esta es una solución nueva para el mercado local en lo que se refiere al tratamiento de agua con sistema de electrodesionización. Decidimos utilizar un variador de velocidad para el mantenimiento de una corriente y tensión en valores determinados para lograr la desionización del agua”, explica Bejarano.