La IA está compuesta de elementos inteligentes, también llamados simplemente "agentes" –partes autónomas de software que recopilan información de los sensores, detectan patrones y anomalías y, de inmediato, usan esa información para acciones, solicitando la intervención humana o modificando parámetros operativos.
Existen miles de aplicaciones comerciales para estos agentes. Las empresas de ductos siempre han sufrido con el mantenimiento de los equipos, puesto que, debido a su naturaleza, funcionan a grandes distancias y, muchas veces, en lugares remotos e inhabitados.
El mantenimiento de equipos es una oportunidad natural para comenzar la implementación de agentes y de la Inteligencia Artificial. Los agentes pueden monitorear el desempeño de los equipos rotativos, tales como motores eléctricos, generadores de gas, bombas y compresores, los cuales forman el sistema básico de una unidad de procesamiento y, en algunos casos, hasta incluso el desempeño del propio oleoducto/gasoducto: la medición del flujo, temperatura, presión y densidad del producto transportado por los ductos.
Piense en esto:
- El 85% de los equipos falla, incluso con un mantenimiento programado. (Estudio de Boeing)
- Un tercio de todo el presupuesto de mantenimiento se desperdicia debido a métodos ineficaces de gestión del mantenimiento. (Fundamentos del Mantenimiento 2.ª Edición - R. Keith Mobley)
¡Qué maravillosa oportunidad para mejorar!
Sin el tiempo ni el presupuesto para enviar físicamente a un profesional a los lugares remotos para que monitoree el desempeño y las necesidades de mantenimiento de un determinado equipo, puede programar a un agente para detectar problemas en equipos ubicados en cualquier parte del mundo, antes de que ocurra una falla. De esta manera, si se detecta un posible problema, el agente puede alertar a su equipo de trabajo para actuar.